This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:仿真工具、支持 TPS53681和 CSD95490智能功率 FET

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53681, TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206361/tps53681-simluation-tool-that-supports-the-tps53681-and-the-csd95490-smart-power-fets

器件型号:TPS53681
主题中讨论的其他器件: TPS53647

您好!

   我没有看到 TI 的 PSPICE 或 webench 支持 TPS53681。  如何仿真具有 CSD95490智能功率 FET 的 TPS53681降压控制器?  我喜欢分析每个电压轨给定电容选择情况下的输出纹波和瞬态行为。  TI 是否已经有任何 TPS53681参考仿真文件可供我参考?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    我们没有可用于 TPS53681系列元件的 PSPICE 仿真、但我们有一个 SIMPLIS 模型。  

    此致!
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着、为了使用 TPS53681正确设计降压控制器、我们需要购买 SIMPLIS?  为何 TI 不通过 Webench 或 TI PSpice 支持此器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    对于这些多相组件、 PSPICE 和 WEBENCH 通常过于复杂。 在 PSPICE 上编译和运行需要很长时间。

    TPS53647数据表、产品信息和支持| TI.com

    TPS53647与此类似、TI.com 上有一个适用于此器件的 PSPICE 模型。

    此致!

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、我将介绍一下 TPS53647、您能将 TPS53681的 simplis 模型发给我吗?  您是否也具有 CSD95490的模型?  您是否有同时采用 TPS53681和 CSD95490的示例性 simplis 设计电路?  利用 simplis、它可以加快设置并加快开发速度。  谢谢。

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    这是具有 CSD95490的 TPS53681的 simplis 模型。

    e2e.ti.com/.../6433.TPS53681_5F00_Encrypted.zip

    此致!

    瑞安