This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003AI:NS 和 PW 封装的最大集电极电流与占空比间的关系

Guru**** 2814495 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204212/uln2003ai-maximum-collector-current-vs-duty-cycle-for-ns-and-pw-package

器件型号:ULN2003AI

大家好、

在数据表中、对于"最大集电极电流与占空比"(图6-4和6-5)、只有 D 和 N 封装的图。  

NS 和 PW 封装有什么数据吗?

此致、

大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的大桥三、  

    我已经联系我们的内部团队、看看我们是否有该数据、或者我们是否可以收集这些数据。  

    我应该在星期一为您提供一个答案。  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Elizabeth

    有任何更新吗?

    我的客户需要他们的新设计所需的数据。

    此致、

    大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryoma:  

     最大集电极电流与占空比之间的关系曲线将首先取决于 器件的热特性和预期的自发热。  

    因此、我们可以查看每个封装的 RθJA 值、作为最大集电极电流性能的指示器。  

    根据这些 RθJA 值、NS 性能预计略优于 N、因此可以使用 N 图。  

    PW 封装更难确认、但会比 N 图具有更差的性能。  

    您能否确认、您的客户是否使用 NS 或 PW 封装?  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Elizabeth:

    感谢您的支持。

    我的客户当前正在使用 ULN2003AINSR、但 由于 ULN2003AIPWR 较小、所以愿意迁移它。

    是否可以同时获取这两个数据?

    此致、

    大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的大桥三、  

    由于这些器件的老化、我们目前无法采集此数据。  

    如果客户对 ULN2003AINSR 性能满意并且关心 PW 封装的驱动能力、我建议遵循当前的设计。 该 NS 封装应该能够执行提供的 D 和 N 封装"最大集电极电流与占空比间的关系"图。  

    此致、  

    伊丽莎白