大家好、TI 支持团队
我收到了客户的电路审查请求并正在进行询问。
下面的图1是 DCR010505U 产品的电路图。
请检查是否有任何问题。
[主要考虑事项]
-电容器施加到 Vin 引脚: 47uF,低 ESR
-电容器施加到 Vout 引脚: 47uF,低 ESR
-电容器施加到 Vrec : 1uF,低 ESR
[图1]
图2是 Vrec 和-Vout 之间测量电压的图。
它实际上显示了6.8V 的差异。
这款器件不是问题吗?
(数据表中列出的整流输出(VREC)的典型值为5V。)
[图2]
通过相应的电路、通常输出 Vout、如图3所示。
[图3]
感谢您发送编修。
谢谢。
此致、
MJ