This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3890:上电与故障检测电路。

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206662/tps3890-power-on-and-fault-detection-circuit

器件型号:TPS3890
主题中讨论的其他器件:TPS3851

我要处理的是图片中分享的电路设计、但我想我可能错了某个地方。 我使用 TPS389033GQDSERQ1 + TPS3851G50EDRBT 控制 e 保险丝、e 保险丝还提供 MCU 的电源。 当器件通电时、POR 向 WDT 发送一个信号1秒、WDT 通过将电子保险丝拉至低电平位置来闭合电子保险丝。 在一秒结束时、WDT 变为高电平、e fuse 打开、计数器启动。 如果有问题、WDT 将复位 POR、等待1秒、这个周期的工作方式与此类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    感谢您的提问。 对于 TPS3851、要利用看门狗功能、您需要获取 WDO 的输出。 仅当 Vdd 低于电压阈值时、此器件的复位引脚才会切换。  

    杰西