This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:IQ 澄清

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206803/tps62840-iq-clarification

器件型号:TPS62840

团队、您好!

我在数据表中看到静态电流规格中存在断开现象:

根据上面的表、VIN+VIN 的 IQ VOS 结果为92nA。

查看以下各图、在25°C 处添加 VIN+VIN+ VOS 可得到大约75nA 的电流。

上面显示的75nA 与下图一致:

请你澄清一下吗?

谢谢、此致、Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    我要关闭这个话题、因为我们正在通过电子邮件进行通信。

    此致、

    瓦伦