This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426EVM-738:在学习周期过程中卡在充电步骤上

Guru**** 2693325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206068/bq27426evm-738-stuck-on-the-charge-step-during-the-learning-cycle-procedure

器件型号:BQ27426EVM-738

我正在执行自动学习周期。 3500mA 电池容量为4.35V,浮电压为4.35V。

经过22个小时的学习周期后、BQ Studios GUI 显示为99%、并且不会继续下一步。 电源显示为4.35V、GUI 显示为4.35V、电流远低于终止电流(其1mA)。

我尝试将 Data Memory > Chem Info > Taper Voltage 更改为4.34V、也将 V at chg 项更改为4.34V。

这和 FC 位有什么关系吗? 我认为 FC 位是默认启用的吗?

(我还要填写参数问答。 Taper Rate 为默认值100)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保当电流降至收尾速率设置的收尾电流以下时、电量监测计仍处于放电状态。 检查 Quit Current 设置。 此外、确保当电流降至刚好低于收尾电流时、监测计不会进入睡眠模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    监测计仍处于放电状态、监测计未处于睡眠模式。 如何检查退出电流设置? 我在"Registers"或"Data Memory"选项卡中看不到它。 我看到的另一个细节是、它显示"周期状态:现在连接充电器。"。 它是否可能仍在等待充电器? 我正在使用与连接到电量监测计的继电器相连的电源。 是否有其他方法可以告诉它已连接充电器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quit 电流处于"Current Thresholds"类、块0、偏移4中。 默认为 C/25.0。

    如果电量监测计未检测到充满电、则电量监测计未主动处于放电状态、并且/或者电流未在正确的电压范围内逐渐减小(它必须高于 Taper Voltage ("Chemm Data"类、块0、偏移8)。 请注意、电流必须高于 Quit Current 阈值设置并低于 Taper Rate 设置至少2*40秒、监测计才能检测到充满电。