This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A25:功率损耗和效率日期

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206612/tps7a25-power-loss-and-efficiency-date

器件型号:TPS7A25

您好!

您能否帮助提供 基于以下条件的 TPS7A2501DRVR 功率损耗/效率数据?

仿真或计算都可以。

输入电压:18V
VOUT (ADJ 版本):18-VDO
输出电压(固定版本):5V
输出电流:300mA
VDO:340mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    对于功率损耗、我假设您的意思是功率损耗、对吧?  

    如果是、则为 Pd =(输入电压-输出电压)*输出电流。 这将告诉您 LDO 消耗了多少功率。  

    就效率而言、这是效率=(Iout/(Iout+Ignd)* Vout/Vin)* 100

    VDO 是输入电压与输出电压之间的最小差值、因此 LDO 可以调节、340mV 用于指示器件何时以满负载(300mA)运行  

    但是、建议在略高的 VDO 下运行、以帮助提高 PSRR 和瞬态性能。  

    此致!  
    埃德加·阿科斯塔