This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:UCC27524

Guru**** 2558720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206689/ucc27524-ucc27524

器件型号:UCC27524

TI 团队您好

我们正在设计48伏系统的 BMS。 在该设计中、我们使用 UCC27524 MOSFET 栅极驱动器来控制低侧 MOSFET。

在此器件中、我们面临一个问题、即 IC 的输入电压正常、但我们没有获得输出电压。

能否说明发生这种情况的条件是什么? 为了方便您参考、我还附上了图像、另外我还提到了我们正在获得的每个引脚上的电压。 请检查一下。

如需任何信息、请告诉我。

 

注:-在两个三个 ICS 中发现的类似问题

 

谢谢!  

如果您有任何问题、请随时回复此电子邮件。
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohit、

    如果 VDD > UVLO、且 IN & EN > Vth (约为1.9V)、该驱动器应打开输出。 否则、驱动器可能已损坏或损坏。 需要检查的另一点是、输出上的电压是以 GND 或其他电压为基准吗? 通过使用内部 FET 将 OUT 轨连接至 VDD 来将其上拉、因此如果没有合适的电流回路/电路、可能会出现奇怪的情况。  

    驱动器需要存在这些环路才能上拉或下拉。 我见过有人制作低侧电池断开开关、这些开关会在接地时损坏、从而使驾驶员停止工作。 我看到 OUTB 以 PACK-为基准、所以我担心没有环路。  

    如果只是几个单元不能正常工作、它们很可能会损坏、我们可以调查原因。 如果它们都无法正常工作、则更可能是这个原理图问题。  

    谢谢。

    A·M·