This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3779:OUT1和 OUT2上的输出信号错误

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199677/tps3779-wrong-output-signals-on-out1-and-out2

器件型号:TPS3779

您好!

我使用 TPS3779DDBV 来监测锂聚合物电池的电压:

它在大多数情况下都可以使用正确的触发点、但有时我会测量以下参数:

VDD = 4.2V

SENSE1 = 1.2V (> Vit+)

SENSE2 = 1.8V (> Vit+)

OUT1 = OUT2 = 0v (但由于 SENSE1和 SENSE2都高于阈值、因此两个输出都应该为"高电平"??)

电路板上没有噪声电源或任何其他东西。

通过移除并重新应用 VDD 来"复位"电路将再次在 OUT1和 OUT2上呈现正确状态。

问题可能在哪里?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、您好!

    移除输出引脚上的下拉电阻器(R9和 R10)应可解决此问题。 如果您有任何进一步的问题、请告知我们。

    此致!

    瑞安·维克伦德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。 TPS3779的输出为推挽式、您能否说明一下拆除下拉电阻器应该解决该问题的原因?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roger、

    Ryan 今天不在办公室、所以我在这里提示一下、我认为 Ryan 建议移除输出端的下拉电阻器、原因有两个:

    1.) 电阻器是冗余的、因为已经有内部下拉 FET

    2.) 我们已经看到了 高值电阻器(上拉和下拉)与推挽式拓扑的连接存在问题、因为输出可能随机波动。 使用较低阻值的电阻器(<200k Ω)时、这种情况发生的较少、但我们认为2m Ω 肯定是影响所发生情况的一个因素。

    请按照建议删除它们、如果仍遇到相同问题、请告知。

    谢谢。

    伊萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isa:

    非常感谢。 我会测试一下,让你知道。

    此致!

    -罗杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已注意、期待听到反馈!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已实施了这一改变,到目前为止,问题没有再次出现。