This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:关于 GPIO

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206398/tps25750-regarding-to-the-gpio

器件型号:TPS25750

您好、团队成员:

我收到了客户的问题。

TPS25750具有11个 GPIO。 TPS25750的一个特性中包含11个 GPIO 和10个可配置 GPIO。 我认为可以对 GPIO 进行编程、以便用户可以让它们执行某些操作。 我不知道如何编程他们,但我不知道如何编程他们。 至于如何对它们编程、我不确定。 但是、它称使用应用程序自定义工具对 GPIO 进行编程。 不过、它说使用应用程序自定义工具进行编程、而这看起来与可以使用应用程序自定义工具进行能够操纵 GPIO 的编程不同。 我不知道如何使用应用程序自定义工具进行编程以操作 GPIO。

问题1
如何对 TPS2552的 GPIO 进行编程、使用户可以使其执行某些操作? 假定 TPS2511b 的 GPIO 可编程为用户执行某种操作是否正确? 使 TPS2545c 的 GPIO 做点什么呢?

问题2
如果可以对 TPS25750 GPIO 进行编程以便用户使其执行某些操作、如何执行此操作? 我们如何执行该编程?

问题3
如果用户无法对器件进行编程以执行某些操作、应如何使用 GPIO? 应如何使用 GPIO?

此致、

马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masa:

    正确、TPS25750确实有 GPIO、这些 GPIO 可用于各种功能、其中一些具有多种用途。 这些 GPIO 可以多路复用为不同事件、这些事件可通过 GUI 进行选择和配置。  

    问题1
    如何对 TPS2552的 GPIO 进行编程、使用户可以使其执行某些操作? 假定 TPS2511b 的 GPIO 可编程为用户执行某种操作是否正确? 使 TPS2545c 的 GPIO 做点什么呢?

    是的、这些可用于执行某些操作、并且它们在 GUI 中进行了配置。 进入 GUI 后、将进入高级配置。 在这里、您将看到一个用于配置的选项卡。 进入配置选项卡后、您将转到寄存器0x5C、在这里可以将每个 GPIO 配置为特定事件!

    问题2
    如果可以对 TPS25750 GPIO 进行编程以便用户使其执行某些操作、如何执行此操作? 我们如何执行该编程?

    这些 GPIO 需要在 GUI 中进行配置、因为无论何时刷写配置、寄存器0x5C 都是只读寄存器。

    问题3
    如果用户无法对器件进行编程以执行某些操作、应如何使用 GPIO? 应如何使用 GPIO?

    用户可以通过上述步骤对器件进行编程!

    此致、

    布兰登