This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:使用 PGOOD 信号对 CPU 进行定序和复位

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6412, TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206807/tps53355-using-pgood-signal-for-sequencing-and-resetting-a-cpu

器件型号:TPS53355
主题中讨论的其他器件:AM6412

您好!

我将使用 ARM CPU (AM6412)、对于其 POR 和上电排序、我想使用 PGOOD 信号。

使用第一个 PS 的 PGOOD 信号,使能第二个等...我将实现上电序列目标。

使用所有相关的(到 CPU)PGOOD 信号和 OR-ing 它们,我可以把输出馈送到 CPU 信号中的主 POR 复位...

这种解决方案 SMT TI 是否建议?

谢谢

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    从您描述的角度来看、它听起来就像 PG 的一种很好的用法。  

    您能不能简要地绘制出您要尝试实现的目标的示意图和电源定序时序。 PG 具有延迟(1ms 延迟)、仅需考虑这一点即可。  此外、PG 将在 VOUT 上过冲为110%时触发。 可能会导致您序列中出现 POR。 请参阅下面的   

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    是的、这是 PGOOD 最常见的用法。

    在大多数应用中、时序控制中的最后一个转换器会将其 PGOOD 发送到 CPU、而不是大量的所有 PGOOD 信号、 时序控制将强制最后一个转换器保持关闭状态、直到所有其他转换器"电源正常"、并且如果任何先前的转换器变为"断电"、就会关闭最后一个转换器 。但是、与操作逻辑仍然可以工作。

    一个注意事项是、某些器件在其使能输入上具有限制或电压要求、这些限制或要求可能不会使它们与 AND 逻辑、或者 CPU 输入兼容。  例如、某些器件通过软启动共享禁用功能、其他器件可能将 EN 引脚钳制在较低的电压、而其他器件可能需要1.5V 甚至2V 的电压才能启用。  开漏 PGOOD 引脚通常不是问题、因为它们可以上拉至与下一级兼容的电压、但 EN 引脚上的电压电平可能与 AND 逻辑不兼容、这可能需要电平转换器。

    此外、PGOOD 引脚有时用于控制 TPS53355上的 MODE 引脚、以便在上电期间可将 MODE 引脚拉至 GND、稍后将其上拉、以便从自动跳转切换至强制连续导通模式。  如果以这种方式使用 PGOOD、则需要将其上拉至2V 以上、以确保模式选择更改为 FCCM。  根据下一级 EN 的需求和电压限制、可能需要额外的电路。