This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25171EVM:STAT2闪烁

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25171EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206561/bq25171evm-stat2-flashing

器件型号:BQ25171EVM

我刚刚收到了 BQ25171EVM 并设置了6节镍氢电池、并观察到 STAT2在以下场景中闪烁:

1.无电池连接:STAT2以9.3Hz 的频率闪烁。 STAT1保持高电平。

2.如果电池是碱性电池,STAT2会以~ 2.6Hz 的速率闪烁。 STAT1保持高电平。

这些是正常的吗? 因为我在数据表中没有找到它。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海泰

    行为1、无电池听起来正常:

    1.) 请参阅图8-3、无电池状态。

    2.) 单元将在充电和充电完成之间循环。  然后、充电输出 C 关闭、C 放电并重新启动。

    3.) STAT 1 / 2、用于充电完成高电平/高电平、正常充电高电平/低电平。  单元在两个状态之间循环

    行为2、听起来与输出电压将增加的情况相似、然后在充电器关闭电压下降且充电器重新启动后。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、

    非常感谢您的讲解。