This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:验证某些寄存器设置值

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206387/bq27426-validation-of-some-register-setting-values

器件型号:BQ27426

尊敬的 TI 工程师:

1、子类 ID:80,偏移:58

 该寄存器默认为20。将其设置为20的原因是什么?

2、子类 ID:80,偏移:59

,设置值为11k Ω、则 表示44mΩ 吗?

您是如何决定这个值的?

3、子类 ID:80,偏移:72

 该寄存器默认为100。设置 DeltaV Max DV=100mV 的基础是什么?

4、子类 ID:,μ V 偏移:75

用户手册中未介绍该寄存器。 此参数设置为0mΩ、但如果我不设置它、是否没有问题?

5、子类 ID:80,偏移:77

此参数设置为0mΩ、但如果我不设置它、是否没有问题?

6、子类 ID:80,偏移:79

如果更改了该设置值、将会发生什么情况?
2000年代设置值的基础是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:低于 C/20的电流不会对结果产生重大影响,因为内部电芯电阻产生的 IR 压降可以忽略不计,因此可以使用 DOD 从满到空的变化和 QMax 来确定 RM 和 FCC,而不是模拟。

    第二:是的。 此参数的要点是在出现严重误差的情况下限制电芯电阻更新(这种情况偶尔会发生、例如、如果 DOD 由于强制 OCV 测量结果不良而不准确)。 我会在 DOD = 0.5时将其设置为典型电池电阻的10%。 但由您决定。

    #3:差值 V 最大值 dV:监测计增加了一个差 值电压(见等级状态),用于*仿真*目的(不是在实际放电期间的阈值),以解决负载尖峰引起的突然电压降。 该参数限制单次放电中此 Delta Voltage 可以变化的程度。 设置此选项的基础是对应用中的典型负载分布进行分析。 将其设置为应用中突然负载变化引起的电压尖峰的最大变化值。

    #4: Traceresistance 是电池和测量仪表电压测量输入之间总电阻的一部分,不包括电池内部电阻(例如连接器、电缆、印刷电路板线迹)。

    #5:下行电阻是指测量仪表输入电压和系统本身之间的电阻。

    #6:此值控制电量监测计在进入放电或充电状态后何时开始预测环境温度。 系统需要处于稳定状态、然后监测计才能根据电流测量值和电芯温度预测环境温度。 21世纪通常是足够的时间。 您可以分析系统与负载电流之间的热行为、并在系统在不同时间达到稳定状态时调整此时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,感谢您的回复!

    #5:下行电阻是指测量仪表输入电压和系统本身之间的电阻。

    QA:PCB 接线和其他因素也会影响电阻值吗? 您对硬件设计有什么建议吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使监测计和电池之间的电阻保持最小值。 将无法避免的任何电阻添加到布线电阻。 PCB 布线应足够粗、以免增加较大的电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好,谢谢!