This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5010:REF5010电流升压

Guru**** 1857600 points
Other Parts Discussed in Thread: REF5010, REF102, REF5050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204207/ref5010-ref5010-current-boost

器件型号:REF5010
主题中讨论的其他器件: REF102REF5050

大家好!

有一个负载单元状态电路。 我一直在使用 REF102A (DIP)和 ADR435 IC。 REF102 (DIP)寿命结束后、我已经使用 REF5010和 REF5050对制作了新的电路板。 对于10V 的电压、我一直使用带有晶体管的电流升压电路。 我10V 的最大电流约为90mA。 当没有负载单元连接到电路时、流耗大约为3 -5mA。 晶体管为 BCP53/16。  

我注意到 REF5010上有振荡。 REF5050没有问题。  

如果 I 增加390R 电阻以达到2K、则纹波会减小、但当没有负载单元连接电路(低电流)时、REF5010的输出变为 Vin、即15V。 借助 REF102 DIP、我没有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我都用22uF/200m Ω 电容器和33uF/200m Ω 电容器对其进行了测试。 我已经构建了我的板。 我可以焊接 REF102BU 和 REF5010。 通常、如果我要测试 REF102BU、则不安装 PIN8、然后插入 C15并移除 C14。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dogan  

    感谢您的确认。 我更详细地查看了您的电路。  

    您正在使用恒流源获取电路- I_IN = VEB / R11。  

    假设 VEB = 0.6V,当 R11=2K 时,I_IN = 0.3mA,这小于电路的 Ibias 且 VOUT 未进行调节。  在 R11 = 390欧姆时,VIN 必须绕过1.5mA。 这意味着它被强制给出 Iout = 0.7mA。 这将影响它的负载调节、并且电路将振荡。  

    REF102是一种基于齐纳(并联稳压器)的拓扑、可以通过恒流源生物合成、因此不会出现问题。  

    REF50必须使用电压源进行偏置。  

    您能否通过移除晶体管 Q1并短接 R11来确认这一点。 在不使用任何称重传感器的情况下检查输出。 不应出现振荡。  

    通常、人们使用运算放大器通过串行基准驱动高电流。 我会在您确认后思考并提出一些电路。  

    REF50由电压源供电、因此工作正常。 请告诉我您的测试结果、我们将进一步讨论。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Trailokya:

    是的、当我移除晶体管并短接 R11时、没有问题。 我还使用 REF5010为 REF5050供电、两者都工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪的是,我有同样的问题 REF102BU 也.  

    到目前为止、我使用 REF102AP 已超过10年。 PCB 设计的理想产品。

    现在、我的新 PCB REF102BU 也存在振荡。 布局是否非常关键? 就当前设计而言、晶体管与 IC 的距离稍远。

    我需要考虑的 DIP 和 SOIC 封装是否有差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有两块不同的 PCB。 两者的元件和电路都相同。 该板 I 焊接 REF102BU、最底部的一个用于焊接电容器的空间更小、因此我将它们焊接得有点奇怪。 底部一会振荡、顶部一会振荡。 我想 REF102BU 没有任何高频电路。 晶体管使用 REF102时距离更远、但距离不是那么远。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是具有较旧 PCB 的 REF102BU。 30mA 电流

    这是配备新 PCB 的 REF102BU。  30mA 电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dogan  

    我觉得这个设计不是很稳定、因为它由电流源供电、这可能会给动态负载造成问题 、输出晶体管和 REF 输出之间的任何不匹配都有可能导致振荡。  

    您能否将 VIN 与电压源和缓冲器直接加电以修改您的设计。 即使您要切换到不同的设计、这在将来也不会产生任何问题。 如果您需要任何建议、请告诉我。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 REF5010、我可以理解这一点。

    但对于 REF102BU、我使用 REF102AP 已超过10年、可能超过10000个制造的 PCB。 我没有注意到这样的事情。 当然、我没有在交流电压为50mV 的情况下检查 REF102的每个 PCB 输出。 但我 现在有200块 PCB、可以全部检查。 如果所有测试正常、则肯定存在布局或 SMD 版本差异问题。

    代表德州。 是否有任何应用手册或类似文档说明如何使用电压源和缓冲器为 Vin 供电以及是否具有电流升压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dogan  

    我们建议为此使用采用单位增益配置的高输出电流运算放大器。  

    是否已检查所有 板上的电流瞬态。   

    您能告诉您的准确度要求吗?  我们  在并联稳压器系列中使用 LM4050、它可以使用相同的电路、但它不是 P2P。  

    此致  

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Trailokya:

    我有两种不同的可能性、我可以有1个装入单元或3个装入单元配置。 对于在35mA 附近使用的1个负载单元、对于在90mA 周围使用的3个负载单元。 PCB 上没有任何组件。 仅为 Loadcell。

    我已经使用 REF102AP 测试了40种不同的 PCB。 它们都不会在输出上产生这样的振荡。 REF102BU 为什么会出现振荡。 它必须是与布局相关的问题。

    我已经稍微修改了 PCB。 但没有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dogan  

    您可以移除一次 REF102BU 和 Cahcek 的原始板中的 C15吗。 数据表建议使用1000pF 作为典型容性负载。 该型号在驱动如此高的负载电容时可能会出现问题。 数据表中的典型应用电路也不建议使用任何电容负载。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Trailokya:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dogan  

    我会回顾一下、然后再给您回复。

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dogan  

    我要结束发言,因为我们在其他论坛上更详细地讨论了这一问题。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dogan  

    感谢您发送编修。 我们从 C11||C13中找出问题,因为它在环路中引入了额外的极点并导致不稳定。 移除 C11和 C13后、设置保持稳定。  

    祝您设计顺利。  

    此致

    Trailokya