This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1146EVM:EVM 设计文件?

Guru**** 2767215 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205899/tusb1146evm-evm-design-files

器件型号:TUSB1146EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB1146

您好、请提供此 EVM 的设计文件吗? 我们还提供了 Altium CAD、如果您的 CAD 参与其中、那就太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是在一封私人邮件中向您发送了板级配置文件的、您能否查看是否收到它们? 很遗憾、我们只有 Allegro 格式的文件、但您可以使用此链接 https://www.altium.com/documentation/altium-designer/allegro-import 转换为 Altium。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、收到 Allegro 文件、谢谢。 实际上、我们还具有用于旧版产品的 CAD 系统、因此可以轻松导入到 Altium 中。 我有几个问题。 1除了我在线找到的芯片数据表之外、还有一本程序员指南、它完全介绍了我们希望实现器件 I2C 管理时的 I2C 寄存器地址和位功能、2。 您知道我们是否允许反向(正负 交换) TX。 RX SS 与 USB 连接器配对、以简化 PCB 布局? 我知道您可以为直接的 USB3使用做到这一点、但不确定多路复用器将 DP 信号传输到这些引脚的情况下是否允许这样做。 我想我是在问是否可以反转 DP 对,这可能是一个小话题,你的 IC :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题。 1除了我在网上找到的芯片数据表之外、还有没有编程人员指南、它完全解释了我们希望实现器件的 I2C 管理时的 I2C 寄存器地址和位功能

    请参阅我们 PD 控制器团队的此应用手册、网址为 https://www.ti.com/lit/an/slvae18/slvae18.pdf。 我还可以提供有关 I2C 寄存器使用的其他指南。

    2.您知道我们是否被允许反转(正负 交换) TX。 RX SS 与 USB 连接器配对、以简化 PCB 布局? 我知道您可以为直接的 USB3使用做到这一点、但不确定多路复用器将 DP 信号传输到这些引脚的情况下是否允许这样做。 我想我是在问是否可以反转 DP 对,这可能是一个小话题,你的 IC :)

    不可以、DP 交替模式 over Type-C 规范定义 DP 通道顺序和极性到名为"分配"的 USB Type-C 连接器的映射。 将极性交换会违反规范定义。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 David、再次感谢您的参与。  1.链接中的 pdf 是关于控制器 IC 的更多信息。 我不能找到的东西(我可能只是被遗忘!) 如果我们需要使用 I2C 来配置 TUSB1146中寄存器的 I2C 地址。 数据表令人困惑(对我来说)、因为它似乎没有说明它的 I2C 地址是什么。 这可能是埋葬在那里的某个地方,我道歉,如果我错过了它。 2. Re。 数据反转、好的、我知道 DP 规格就是规范。 但 TUSB1146本身是否不可知? 也就是说、如果所有相关输入都是反向的、Tx/TSS Rx 输出是否重要? 我只是想使布线尽可能灵活。 我们拥有非常小的电路板面积、因为它是现有产品的升级版、并且 PCB 轮廓已修复。  此致、 Laurence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurence

    TUSB1146 I2C 模式由 I2C_EN 引脚启用。 它可支持1.8V 或3.3V I2C。 有关1.8V 或3.3V I2C 配置条件、请参阅下表。

    I2C 地址由 DPEQ0和 SSEQ0设置、如下所示、您可以选择16个可能的 I2C 地址。 地址是一个7位地址、因此您可以在位7之前添加一个"0"。 例如、DPEQ0 = 0和 SSEQ0 = 0将为您提供0x01000100的地址、即0x44h。

    对于极性、如果同时是 DP 输入和输出通道极性、那么我不会看到问题。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David