This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:计量参数计算器不'无法工作

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203412/bq28z610-r1-gauging-parameter-calculator-doesn-t-work

器件型号:BQ28Z610-R1

您好!  

希望在学习周期结束后使用电量监测参数计算器(GPC)检查 ID 化学物质。  
遗憾的是、它似乎无法正常工作。  

我上传了以下文件:

e2e.ti.com/.../1s3p.zip

然后我收到了回复:"警告:放电率太高。 建议使用高速率降低 ID 检测精度10小时速率。 总放电时间小于5小时 t_hrs= 0"

在我们的示例中 、放电持续7.7小时、 这应该足以确定良好的化学成分、对吧

可以帮助我吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、

    放电率必须为 C/10或更低。 这意味着至少10小时。 请以 C/10速率收集新日志并提交。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish:

    我怀疑 至少10小时(slua777提到了 C/5和 C/10之间的放电率;GPC 工具要求最小放电时间= 5小时)。  

    但是、我执行了新的学习循环、其中放电率低于 C/10。 GPC 工具的结果相同... 我认为该工具没有正确计算放电时间。

    这里是最后的数据。  

    e2e.ti.com/.../1s6p_5F00_10h.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    slua777 和 GPC 工具的放电率不同。 GPC 工具要求放电率小于 C/10。 该日志必须至少放电10小时。 如果仍出现误差、则应使用 C/20速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。