请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610-R1 您好!
希望在学习周期结束后使用电量监测参数计算器(GPC)检查 ID 化学物质。
遗憾的是、它似乎无法正常工作。
我上传了以下文件:
然后我收到了回复:"警告:放电率太高。 建议使用高速率降低 ID 检测精度10小时速率。 总放电时间小于5小时 t_hrs= 0"
在我们的示例中 、放电持续7.7小时、 这应该足以确定良好的化学成分、对吧?
可以帮助我吗?
谢谢