This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710:CLMPI 引脚和放大器;直流工作电压

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710, UCC21732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206255/ucc21710-clmpi-pin-dc-working-voltage

器件型号:UCC21710
主题中讨论的其他器件: UCC21732

尊敬的团队:

我已经为 UCC21732制作了原理图并订购了组件、但从过去3周来看尚未交付。 因此、我想去做一个备份、并想使用 UCC21710来代替 UCC21732 。  

在 UCC21732中、如果不使用引脚 CLMPE、建议我将其保持悬空。 我想知道 UCC21710中的情况是什么、无论是将其保持未连接状态还是将其连接到 COM。 我将正负电源用于 VDD 和 VEE。

我对 UCC21710的最大工作电压感到困惑、在数据表的"特性"部分提到它可以驱动 SiC MOSFET 和 IGBT 至2121Vpk、但在"说明"部分提到 UCC21710旨在驱动高达1700V 的 SiC MOSFET 和 IGBT。 请说明 IC 是否可用于高达2kV 的直流链路电压应用。  

此致、

瓦伦 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您关注 UCC217xx 系列器件、

    对于 UCC21710器件、X732器件采用内部钳位而不是外部钳位-当 INP=LOW 超过阈值时、会触发一个内部 FET。 因此、如果没有任何额外电路、只需将门连接到 CLMPI、您就可以更好地保护系统。 我建议使用0欧姆电阻器将 CLMPI 引脚连接到栅极- 如果您不需要内部毫伏钳位保护,则可以断开它-请参阅数据表中的第28页。

    在隔离电压方面、其峰值隔离电压和 Vrms 隔离电压之间的差值如"6.6绝缘规格"中所示

    希望它对您有所帮助、如果回答了您的问题、请按下"Resolved"按钮。

    谢谢

    萨西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sasi:

    非常感谢您提供的信息!

    此致、

    瓦伦 B