This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2321:疑难解答

Guru**** 2550550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206092/tps2321-troubleshooting

器件型号:TPS2321
主题中讨论的其他器件:TPS40054

大家好。

热插拔控制器有问题。 如果我们在热插拔控制器之后连接负载、则存在过流故障;但是、如果我们在热插拔控制器之前连接相同的负载、则稳压器工作正常。 此外、这仅在负载开启且开关电源关闭时发生。 如果我们打开了开关电源、然后我们打开负载、它不会出现任何故障。 我们使用 TPS40054作为稳压器。 这在我们在降压稳压器中测试新的 MOSFET 几天后开始出现。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:

    感谢您联系我们。 我们将在明天与您联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    今天、我们移除了连接到 SWaP 控制器的 FET、并将其替换为短路。 我们这样做是因为我们认为这些 FET 可能是导致问题的原因。 我们获得了这些波形:黄色是5V1、蓝色是 FAULT、紫色是 GATE。 输出和控制信号之间存在延迟。

    此波形显示了电流为6A 时的满载条件(与无负载时相同)

    但是、工作正常的模块显示控制信号在输出上升之前已激活。 这是正确的行为、因为应激活 NFET 为输出端供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:

    很抱歉、我无法理解您的问题。 我们明天可以讨论一下吗? 如果是、我将通过私聊共享我的电子邮件 ID 以发送会议 请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、没问题。 如果问题不大、在共享原理图的任何信息之前是否可以达成机密协议? 这将有助于确保任何敏感信息保持保护,并仅用于预期目的。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否与 TI 签订了 NDA? 如果尚未联系、请联系 TI 的区域技术销售代表或现场应用工程师。