This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:EN 多路复用器和 EN CC 引脚查询

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206549/hd3ss3220-en-mux-and-en-cc-pin-query

器件型号:HD3SS3220

团队成员您好

您能否共享 ENN_MUX 和 ENN_CC 引脚的逻辑电平? 是否可以直接与 SoC 连接以用于控制目的?
谢谢。此 致、
米斯蒂里·维沙尔  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 ENN_MUX、Vil 为0.3xVcc33、Vih 为0.7xVcc33

    对于 ENN_CC、Vil 为0.4v、VIH 为 Vdd5-0.3 (我需要检查以确保)。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Brain、

    感谢您的答复  

    ENN_MUX 和 ENN_CC SW 逻辑控制要求或默认硬件配置正常?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还不错