This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610-Q1:您能帮助测试轻负载效率(10uA~800uA)吗?

Guru**** 2390785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201884/lmr43610-q1-could-you-please-help-to-test-the-light-load-efficiency-10ua-800ua

器件型号:LMR43610-Q1

大家好、

我的客户需要了解我们的轻载效率数据。 您可以帮助根据 Excel 数据进行测试吗?

器件型号为 LMR43610RS3QRPERQ1、PFM、FSW=400k。

感谢您的支持!

e2e.ti.com/.../Copy-of-LMR43610-light-load-test.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    请允许我花点时间。  

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    仍在处理此问题。

    谢谢

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    非常感谢、等待您的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    我们的团队正在准备测试设置。 我预计在接下来的几天内会有结果。 我将在收到结果后立即与您分享。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    很抱歉耽误你的时间。  这里是一个快速更新、旨在让您知道我们并未忘记这种情况。  我们已组装了一个能够测量微安负载条件下效率的设置、我们还找到了一个 EVM、还将 IC 替换为 LM43610、并根据客户的负载条件进行了测试。 但是、现有的 IC 型号会将频率设置为2.2MHz。  我们让变体能够将频率设置为400kHz、然后将重新测试。  我相信当振荡器设置为400kHz 时、IC 会消耗更少的电流并实现更高的整体效率。 IC 应该会在下周早些时候推出、我们应该能够很快分享结果。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    感谢您的更新。 请继续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    感谢您的耐心。  我将在400kHz 开关获得新结果后立即更新。

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    我们再次对延迟表示歉意。  附加是效率结果。  请注意、对于3.3V 和5V 输出设置、EVM 电感器为3.3uH。  如果客户的负载始终较轻、较高的电感应有助于将效率略微提高。   

    e2e.ti.com/.../LMR43610-light-load-test_2D002D00_400kHz-3p3uH.xlsx

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    明白了、非常感谢!