This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61199:过大的电流差异

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206354/tps61199-excessive-current-difference

器件型号:TPS61199

您好,

使用 TPS61199时、我发现实际电流与设置的 ISET 电流不匹配、差值为5倍。

如果 ISET 电阻设置为50mA、则使用万用表测量的单串 LED 电流仅为10mA、而 ISET 设置为20mA、测量的单串 LED 电流为4mA、从而严重缺乏亮度。

我检查了电路设置、发现没有异常。 请帮助检查可能的原因。 附件为电路图。 规格中与典型电路图的区别在于、N-MOS 我选择了另一个元件。

我做了很多分析、但没有变化。 请帮助了解问题所在。  非常感谢~

 e2e.ti.com/.../MEGA_5F00_LED_5F00_DRIVER_5F00_VER3.0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    您是否向 PWM 引脚注入了 PWM 波? 您还可以测量 V_ISET、典型值应约为1.229V。

    Br

    帕特里克