This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220EVM-744:如何连接外部电源、以便 bq studio 在电池完全耗尽后不会崩溃?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205649/bq27220evm-744-how-to-hook-up-an-external-power-supply-so-that-bq-studio-doesn-t-crash-once-the-battery-is-fully-drained

器件型号:BQ27220EVM-744
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO、BQ27426

每次我的电池无法提供足够的电量时、bqStudio 都会崩溃。 我认为发生这种情况是因为电量监测计停止与 EV2400通信。 我尝试将外部电源(直流5V、2A)连接到 J4:  

这没有太大帮助。 bqStudio 在没有电池的情况下仍会崩溃。 我从之前的电量监测计校准(bq27520)得知、评估板 通过外部电源保持响应。 我该如何避免 bqStudio 不会因电池完全耗尽而崩溃?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    蓄电池放电的电量有多低? BQ27426将正常工作、直到电压降至2.45V

    建议的最大工作输入电压为4.5V

    您能否发布 bqStudio 错误的屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日志显示了放电期间上升的电压。 您是否具有持续时间较长的日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../full_5F00_charge_5F00_discharge_5F00_log.xlsxthis是完整的日志。 我认为此评估板不能从外部进行供电、bqStudio 将在电池电量耗尽后自动终止自身运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您能否连接2700mV 电源来代替电池并检查通信? 我认为您的电池可能有一个内置保护器、在大约2850mV 时启动并关闭电池输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我稍后会尝试它。 我当前正在运行一个放电周期、我不想中断它。  

    电池的关断电压为2500mV、如果它确实在2850mV 时关断、我就不会感到意外。 无论哪种方法、一旦电池没有供电、bqStudio 都将自动终止。 这就是我希望通过 J4从外部为电量监测计供电的原因。 我认为这是不可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    借助模拟电池的电源、我可以将电压降低到~2000mV、而电量监测计仍处于活动状态。 所以、是的、我的电池会关闭。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的更新。 如果电池已关闭、则电量监测没有意义。 您可以将终止电压设置为高电平来处理此情况。 但是、对于学习周期、您将需要移除保护器才能进入完全放电状态。