This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:关于控制器布局

Guru**** 2535730 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740, UCD3138, UCC28950, UCD3138PFCEVM-026

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205884/ucd3138-regarding-controller-layout

器件型号:UCD3138
主题中讨论的其他器件: UCC28950、PMP8740、

您好!

敬请推荐具有使用 UCD3138控制器的布局和其他详细文件的 TI 参考设计以供参考。 例如、我们有适用于 PMP8740 (使用 UCC28950控制器)的详细文件。

此致、

普里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Priya:

    很遗憾、这些文件无法公开共享。  您可以联系我们的 FACE/Sales 团队以寻求支持。

    此致、

    许美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议。 我一定会这么做的。

    如果可能、您能否在我的邮件 ID (priya.sinha@zohocorp.com)上分享该信息?

    我一直在使用您的 UCD3138PSFBEVM、 UCD3138PFCEVM-026以及其它 EVM、因此想对此进行详细研究(UCD3138)。

    如果您能为我提供使用 UCD3138 IC 的任何设计的布局文件、那将会非常有帮助。

    谢谢。此致、

    普里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Priya:

    很抱歉、我不是 EVM 设计、因此我没有这些文件。 请 联系我们的 FAE /销售团队、他们会带领您找到合适的联系人。

    此致、

    许美