This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1431:TL1431CDR 的最大温度系数参数

Guru**** 2539480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205709/tl1431-the-parameter-of-maximum-temperature-coefficient-for-tl1431cdr

器件型号:TL1431

大家好、

客户 想要在其 UPS 产品上使用 TL1431CDR、您能帮助检查并提供 TL1431CDR 的最大温度系数参数吗? 谢谢!

他们无法找到 TL1431C 的任何最大热性能信息。

BRS,ć

昊号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     TL1431CDR 的温度系数可根据表6.5脚注(1)计算。

    此致!

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    客户计算得到的平均温度系数为64ppm/°C (使用 VI (ref)和 VI (dev)的典型数据)、您能仔细检查并告知我的结果是否正确吗? 谢谢!

    昊号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    VI (ref) typ = 2500mv、VI (dev) typ = 4mV、ΔTa (TL1431C)= 70°C - 0°C = 70°C  

    在上述值下、我得到22.857ppm/°C  

    杰西