This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194-Q1:背光低温问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61194, LMR14020-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200414/tps61194-q1-backlight-low-temperature-issue

器件型号:TPS61194-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61194LMR14020-Q1

您好!  

客户遇到仪表组背光问题。

问题:LCD 背光在关闭->在低温下开启~-15℃ 时不开启。

在正常情况下、对 Vout 施加27V 电压输出、但在有缺陷的情况下、输入电压将传递到输出电压、即 Vin+5V 输出。

-交换测试(液晶屏模块<--> PCBA ):  

液晶屏模块规格(GANIGAN PLUS):

TPS61194原理图:  

低温关->开:故障波形(LCD 不亮)

故障信号应该是 LED 开路或短路、但当它变为室温时 LCD 会亮起。

Q1: 波形是什么故障情况?

问题2: 问题的预期原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否需要任何其他信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、赵

    您能解释一下下面的方框吗?

    看起来只有不良的 LCD+不良 的 PCBA 可能导致液晶屏关闭。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiqian:

    是的,背光不能打开在低温只有在坏的 LCD+坏 PCBA 上。

    低温:~μ V -15℃

    背光关闭-->打开

    1. 液晶屏损坏+ PCB 损坏,背光灯 不能打开。

    -背光短暂闪烁,然后再次关闭。

    2. 液晶屏故障+ 印刷电路板 状况良好,背光灯打开。

    2.良好的液晶屏+坏的 PCB 状况,背光灯打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、赵

    所以、这不能说是 TPS61194问题、听起来这是一个应用问题。

    您能否分享您设计的 TPS611194的规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiqian:  

    这是客户的设计规格。

    5V 输入、 LMR14020-Q1的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、赵

    可以使用以下公式计算器件输出。

    最大升压输出:1..2/130*560+1*0.0387*560+1.2=28V。

    电阻值似乎 并不适用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Zhiqian:

    感谢您的支持。

    我知道低升压输出最大值可能会导致背光不能在低温下打开。

    还有其他原因吗?

    是否应该将升压输出最大值设置为29V?

    请推荐一个稳定电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、赵

    当然、您需要将升压输出设置为高于您所需的电压。

    LED 最大正向电压是多少?

    您可以首先尝试更改电阻器、因为 ABA 测试无法再现它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Zhiqian:

    最大 LED 正向电压:30.7V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、赵

    因此、对于您的设计、最好将输出设置为高于30.7V。

    根据我的经验、您可以将最大输出电压设置为35V。

    请检查一下在这个输出电压下、您可以解决这个问题、