This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C230:TPS56C230RJER 放大。

Guru**** 2391545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205516/tps56c230-tps56c230rjer-blown-up

器件型号:TPS56C230

您好

我们 在设计中使用了 TPS56C230RJER 来生成具有以下规格的3.3V 电源轨:

-输入电压: 6 V - 8.4 V ( 2节锂离子电池)

-输出电压: 3.3V

-输出电流:8A

使用 TI WebBench 设计电源。 附件中还附上了设计报告。

e2e.ti.com/.../3V3-Power.pdf

我们的板上突然熔断了几个 TPS56C230RJER。

 

如能为解决这一问题提供任何帮助,我们将不胜感激。

此致、

阿贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    您能否分享您的原理图和布局以供我们查看?

     电路在3.3V 输出下是否运行良好、或者在上电后直接损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athos、

    感谢您的答复。

    随附的原理图和布局快照供您参考。

    3V3电源工作、然后随机熔断 IC。

    此致、

    阿贾伊

    e2e.ti.com/.../3v3-Design-sch-and-layout.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    原理图看起来很好。 请添加更多信息。

    • 电路板上的3.3V 负载实际是什么? 它是否具有瞬态过程?
    • 故障应用的生产阶段:PP 阶段? 是否要提前斜升? 大规模生产?
    • 应用相关问题:新项目/应用还是旧问题? 器件是否用于其他模块/项目而不存在问题? 器件是在多个位置使用、还是仅在一个位置使用?
    • 生产故障率?

    还请测试 SW 的 Vin 电阻和 GND 的 SW 电阻、查看 MOS 是否损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athos、

    您的问题答案如下:

    电源的典型消耗电流为1.5A、瞬态负载可能高达5A。

    这是一个原型级。

    这是一种新设计。

    在 5个板中的3个板上存在此问题。  

    此致、

    阿贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Ajay、您好!

    我们可能需要更多信息以便进一步分析、这需要您的帮助。  

    1.您可以帮助总结另外两个 IC 的 损坏现象,并 附上烧毁的图片。

    2、重复损坏现象 和 捕获波形(VIN、Vout、SW、Iout)  

    3.测试 SW 的 Vin 电阻和 GND 的 SW 电阻、查看 H 侧 MOS 或 L 侧 MOS 是否损坏。

    4.您还可以给我发一个板来测试。

    如有任何问题、请告诉我。

    吕梁