您好
我们 在设计中使用了 TPS56C230RJER 来生成具有以下规格的3.3V 电源轨:
-输入电压: 6 V - 8.4 V ( 2节锂离子电池)
-输出电压: 3.3V
-输出电流:8A
使用 TI WebBench 设计电源。 附件中还附上了设计报告。
我们的板上突然熔断了几个 TPS56C230RJER。

如能为解决这一问题提供任何帮助,我们将不胜感激。
此致、
阿贾伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我们 在设计中使用了 TPS56C230RJER 来生成具有以下规格的3.3V 电源轨:
-输入电压: 6 V - 8.4 V ( 2节锂离子电池)
-输出电压: 3.3V
-输出电流:8A
使用 TI WebBench 设计电源。 附件中还附上了设计报告。
我们的板上突然熔断了几个 TPS56C230RJER。

如能为解决这一问题提供任何帮助,我们将不胜感激。
此致、
阿贾伊
您好、Athos、
感谢您的答复。
随附的原理图和布局快照供您参考。
3V3电源工作、然后随机熔断 IC。
此致、
阿贾伊
Ajay、您好!
原理图看起来很好。 请添加更多信息。
还请测试 SW 的 Vin 电阻和 GND 的 SW 电阻、查看 MOS 是否损坏。
Ajay、您好!
我们可能需要更多信息以便进一步分析、这需要您的帮助。
1.您可以帮助总结另外两个 IC 的 损坏现象,并 附上烧毁的图片。
2、重复损坏现象 和 捕获波形(VIN、Vout、SW、Iout)
3.测试 SW 的 Vin 电阻和 GND 的 SW 电阻、查看 H 侧 MOS 或 L 侧 MOS 是否损坏。
4.您还可以给我发一个板来测试。
如有任何问题、请告诉我。
吕梁