This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:MSP430Fr6047输入电压

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200907/tps61094-msp430fr6047-input-voltage

器件型号:TPS61094
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047

尊敬的所有人:

如 https://www.ti.com/lit/pdf/SLVAF41上文档的屏幕截图所示 、MCU (在我们的用例中为 MSP430FR6047)直接连接到电池电压、因此我的问题是:用3.6V 的电压为 MCU 供电是否会对 MCU 的功能和寿命造成负面影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashenafi:

    感谢您的提问。 我已经将您的帖子转发给 MSP 团队。 他们将稍后回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    好的、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    已经3天了,没有人回应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashenafi:

    我已经检查了 MSP D/S、电压从1.8V 升至3.6V、所以从我身边来说、如果电池电压在这个范围内就没有什么大问题了。