This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:级联以在1.9V 至3.0V 的输入电压范围内获得5.0V 的高电流输出

Guru**** 2581415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61253A, TPS61022, TPS63802, TPS61033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204960/tps63802-cascading-to-obtain-a-high-current-output-at-5-0-volts-from-input-voltage-range-of-1-9---3-0-volts

器件型号:TPS63802
主题中讨论的其他器件:TPS61022、、 TPS61033、TPS61253A

我正在尝试为正在运行摄像头的 Raspberry Pi Zero 2W 供电。 我的输入电压可以在1.9 伏到3.0伏之间变化。 我订购了一个输出电压为3.3伏的 TPS63802评估 板和一个输出5.0伏的 TPS61022评估板、然后将它们进行级联以成功运行我的项目。 TPS61022的交货周期非常长、因此我尝试在我创建的一个原型设计上级联两个 TPS63802电路、一个输出3.3V 电压、另一个输出5.0V 电压。 该任务并没有很好地完成、因为 Pi 不断复位。 如果您认为我无法实现两个 TPS83802电路的目标、我可以与其分享我的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Mitcham、

    感谢您考虑 TI 的器件。

    由于 TPS63802是一款降压/升压转换器、您只能使用一个 TPS63802即可进行升压或降压、我想知道您为什么使用两个串联的 TPS63802吗?

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的应用必须在输入电压变化为1.9 - 3.0伏的情况下运行。  我需要1.5 A、5伏输出。  TPS63802无法在输入电压为1.9伏且电压为5伏时提供1.5安的电流、因此我将升压转换为两个步骤、以尝试在 TPS63802的能力范围内实现每个步骤。  最初、我使用 TPS63802作为第一步、将其设置为3.3伏、然后使用 TPS61022将3.3伏转换为5.0伏输出。  该电路可以为我的项目供电。  但是、TPS61022难以获得、而我只是进行即兴创作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Mitcham、

    以考虑 TPS61022的效率。 第一步的输出电流应在2.5A 左右、但超出规格、可能触发电流限制。

    实际上、我想我们有一些 LV 升压转换器只需一步即可帮助支持您的情况。 您是否认为我将此主题分配给负责 LV 升压转换器的同事?

    另外、我认为使用两个步骤不是一个好主意、即效率更低、成本更高和尺寸更大。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对任何建议或替代电路都非常感兴趣。

    谢谢!

    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  Lane:

    我将把本主题转移给 Jing。

    尊敬的  Jing:

    您能建议一个适用于以下情况的器件吗?

    VIN:1.9-3.0V  Vout:5V Iout_max=1.5A 似乎 TPS61022有电源问题。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lane:

    您可以访问 TI.com 试用 TPS61033并购买样片。

    033将于下月发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    我看到了此器件的 EVM 指南、但没有看到订购链接。  从何处获取用于评估的 EVM 板?

    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、该器件是否易于购买、或者是否会像 TPS61022那样具有较长的交货周期?  我们需要尽快投入生产。

    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lane:

    TPS61033将在下个月发布、您可能会等待。

    您可以试用已发布的 TPS61253A。