This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:有关工作流程的一些问题

Guru**** 2811545 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206414/bq27426-some-questions-about-workflow

器件型号:BQ27426

尊敬的 TI 工程师:

1、我们正在考虑使用 SOH 来计算电池寿命、但想知道确定寿命阈值所需的设计流程。

2、测量 SOH 需要什么电池规格?

3、Ra 表更新的条件是什么?

4、在更新 Ra 表之前可以实现多大的 soc 精度?

5、RB 表是在化学品识别过程中获得的数据,在使用燃油表时无需更新。 这种理解是否正确? 如果需要更新、更新条件是什么。

6、是否有针对电池温度和负载电流的 SOC 精度的任何特性数据?
是否可以计算该属性的理论值?
可以看到如下所示的图形。

7、Qmax 精度是多少? DOD 曲线的精度是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电量监测计计算 SOH = round (100 * FCC (SOH 负载 I、25deG.C)/设计容量)。

    1:FCC (SOH 负载 I、25°C)取决于电池电阻和化学容量。 随着这些变化、FCC (SOH 负载 I、25deG.C)将下降、SOH 也将下降。

    2:SOH 是在25°C 和 Design Capacity 条件下虚拟 SOH 负载电流(SOH 负载 I)的虚拟完全充电容量的函数、因此主要静态电池参数是 Design Capacity。 请注意、如果您的充电设置以及终止电压设置和 SOH Load I 设置导致初始 FCC (SOH Load I、25deG.C)小于 Design Capacity、则 SOH 可能不会达到100%。

    3:必须学习 QMax、并且电流必须> C/10、并且您必须进行足够的放电、以使 DOD 发生足够的变化来跨过网格点(例如 QMax 的10%)。

    4:这取决于负载和初始 Ra 精度。

    5:bq27426不支持 Rb 调优、除非获得 TI 批准(工具链不包含 Rb)。 细节请与 TI FAE 合作。  

    6:这取决于化学成分、调优和负载分布。 为使其有意义、必须分别针对每种电池化学成分和负载分布进行充电。  

    7:QMax 精度取决于化学物质和通过的电荷。 如果您使用定制 ChemID (因为这是使用单独的高质量电池测试仪得出的)、OCV 曲线是高度精确的。 分辨率为1mV。 这(以及电量监测计的电压测量精度)是 Qmax 精度的主要限制因素、尤其是对于具有平坦曲线的化学物质(例如 LiFePO4)、其平坦区域较大(因此、电量监测计不包括 Qmax 更新中的平坦区域)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好,非常感谢!