This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27289:UCC27289应用问题

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206525/ucc27289-ucc27289-application-question

器件型号:UCC27289

嗨、团队,

您能否介绍一下内部自升二极管的实现? 如何实现? 在典型应用中、为什么要添加外部二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    我们假设您参考的是内部自举二极管。 二极管是 Mos 的 P-N 结、在 IC 的内部结构中配置为二极管。 典型应用确实显示了外部并联二极管、建议在流入 HB 的平均电流超过100mA 的情况下使用此二极管。 如果使用 HO 驱动器以高开关频率驱动高 Qg MOSFET、可能会出现这种情况。

    此致、