This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25125:电源管理论坛

Guru**** 2617005 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25120F3A, BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206317/bq25125-power-management-forum

器件型号:BQ25125
主题中讨论的其他器件:BQ25120A、BQ25120F3A

您好!

在本主题 BQ25125:BQ25125 IEC632368-1 CB 认证-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛中 、您应提及 BQ25120A 的 IEC62368-1 CB 测试证书。

我们是否对 BQ25120F3A 也有相同的操作?

 BQ25120F3A 符合 IEC62368-1标准。

谢谢、此致、

安布罗维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、  

    我们没有 BQ25120F3A 的 IEC 报告。 这两个器件具有相同的引脚排列、额定电压和额定电流。