This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:第一次电源检测(FSD)的 VSYS 电平

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206421/tps65219-vsys-level-for-first-supply-detection-fsd

器件型号:TPS65219

我们在 TPS6521902上使用首次电源检测(FSD)功能进行上电/断电。
当我们命令 PMIC 断电时、我们需要等到 VSYS 足够低、以保证 FSD 出现下一个上升的 VSYS。  

问:要启用 FSD 下一个上升 VSYS、我们需要传递什么 VSYS 级别(下降)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在 E2E 上使用我们的电源管理论坛! 该 TPS65219 02  默认情况下启用 FSD (首次耗材检测)。 此功能将仅在首次上电期间(PMIC 从"无电源"转换为"有效"状态时)忽略 EN/PB/VSENSE 引脚的状态。  

    如果通过拉低 EN/PB/VSENSE 引脚或通过使用 I2C (I2C_OFF_REQ)将 PMIC 发送到初始化状态、则 PMIC 将保持关断状态、直到在 EN/PB/VSENSE 引脚上检测到新的开启请求。

    为了在第一次上电后利用 FSD 功能、VSYS (主电源)上的电压需要低于 UVLO 阈值(约2.175V - 2.25V)。

    谢谢。

    布伦达