This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148:原理图审阅

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206194/lm25148-schematic-review

器件型号:LM25148
主题中讨论的其他器件:LM5148

您好!

您可以回顾以下电路吗?

输入电压:24V

输出电压:12V

电流:10A ~ 15A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您可以仔细检查并附上 LM5148快速入门计算器吗?

    https://www.ti.com/tool/LM5148-LM25148DESIGN-CALC 

    电流感应电阻器应该是~Ω 3mΩ 以设置20A 峰值电流限制。

    4mΩ 设置 A 峰值 电流限制为15A、其中平均输出电流将较低。

    VDDA 电容器过大、可能仅为0.1uF。

    我认为 CNFG 电阻不正确、看起来您正在配置双相。

    对于具有展频的单相、请使用41.2kΩ。

    使用快速入门计算器仔细检查补偿情况。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多