大家好、
我的客户发现在电池充满电时无法进入混合动力升压模式的问题。 请查看作为附件的日志。
我检查了系统是否已满足混合增压模式的所有所需条件、如下所示:
1. 0x37[2]= 1
2.输入电流大于0x3F*107%,大于1536mA 的0x3F。
3.高输入电流保持数毫秒的设置大于0x37[4:3]。
4. 看门狗定时器没有超时。
5、 电池电压不低于0x3b [15:14]设置。
但我尝试将0x0000重新写入15h (Charge Voltage)、系统可以成功进入混合升压。 我想知道 ChargeVoltage 为何会影响系统进入混合升压模式?
此致、
哈迪