This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 充电器 IC 建议查询

Guru**** 2793745 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205257/charger-ic-recommendation-inquiry

主题中讨论的其他器件:BQ24133

您好、TI 专家。

客户询问了有关推荐充电器 IC 的问题。

1.所需规格
1)充电电池类型:锂离子电池
2)充电电池:2节串联电池
3) 3) IC 输入电压:最小9V
4) 4)封装:TQFN、QFN (SMD 型)
5)功能
a.计时器
B.开关模式降压
C.输入 OVP、输入电流限制
D. NTC


请推荐合适的充电器 IC。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    需要多大的电流?  通过软件进行主机控制是否可以、还是通过需要的电阻器进行独立控制?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeff

    回复如下所示。

    需要多少电流?  1.47安

    - 主机控制软件可以还是独立的,需要电阻器?  独立

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    了解一下 BQ24133。

    此致、

    杰夫