This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:监控器 IC 选择和 DSP 复位要求

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205283/tps3808-supervisor-ic-selection-and-dsp-reset-requirement

器件型号:TPS3808

DSP 的监控器选择  TMS320F28377:

DSP 的 VDDIO 和 VDD 分别由5V/3.3V LDO1 (ADP3339AKCZ-3.3)和3.3V/1.2V LDO2 (AMC1117-1.2)供电。  

LDO1的最小输出为  Vcc1_min= 3.2373V (-3.3V 的1.9%)。

LDO2的  )输出为 Vcc2_min=1.152V(-1.2V 的4%。

根据 LDO 的输出范围和建议的工作电源范围、 是否可以选择 TPS3808G09和 TPS3808G33 作为 电压监控器?

 

上图显示了与电压监控相关的电路, 复位延时 td 为130mS (由 C606决定),  

此设计是否可以满足 DSP 的复位要求和电源监控器要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carol:

    感谢您的提问。 下面是 TPS3808的阈值表。

    对于1.2V 电源轨、TPS3808G12应该非常适合。 他们甚至可以使用阈值电压为1.16V 的 TPS3808G125来检测1.2V 是否即将达到 VMIN。

    对于3.3V 电压轨、TPS3808G33可能会检测到故障太晚、因为其阈值为3.07V、而 Vmin 为3.2373V。 我建议使用可调型号 TPS3808G01、并将阈值设置为更接近 LDO 的 VMIN。   

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    根据您的回答、是否可以理解:监控器的阈值应更接近 LDO 的 VMIN?

    对于监控器、我们不仅要注意准确度约为+/-2%的阈值 Vit、而且要注意 VHYS。

    VIT_max=VITmax+VHYS=VIT_TYP*(1+0.015)+VITmax* 0.025= VIT_TYP * 1.015* 1.025= VIT_TYP * 1.04      (__LW_AT__1)μ A

    Vit_max =(Vcc_min + Vin_min)/2       (2)    

     VCC_MIN = 3.135V (为 DSP 推荐的最小电源)、

    VIN_MIN=3.2373V LDO 的最小输出。

    根据公式(1)和(2),选择 IC TPS3808G33。

     如果推荐 Vit 接近3.2373、在添加 Vhys 后、恐怕有 LDO 了、将永远不会触发复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carol:  

    该复位取消置位时、迟滞作用于复位。 当置位复位时、只需要考虑 Vit-*(1±精度)=Vit-max/min。  如果客户希望允许其 LDO 在规格之外运行或使 DSP 低于 Vcc_min、则 TPS3808G33可以正常工作。   

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jesse

    我同意 Vit 和 Hysptersis 的定义。 Vit IF 用于复位置位、而迟滞作用于复位取消置位时。

     如果 Vit 接近3.2373作为您的推荐,添加 Vhys 后,我恐怕有一些 LDO,重置将永远不会触发。

    这句话应该是"如果 Vit 为 LDO 的最小输出 COLD、在添加 VTY 后、将永远不会使复位无效。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carol:

    我建议将 Vit 设置为比   TPS3808G33的3.07V 阈值更接近 Vmin。 我不一定打算让 Vit 等于 Vmin。 我没有给出确切的值 Vit、因为客户将不得不考虑他们的系统总体公差并在那里做出平衡。 但是、如果客户可以将3.3V 电源轨的阈值设置为3.07V、那么这也没有问题。

    杰西