This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:LM5146与 LM5116

Guru**** 2811585 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206218/lm5146-lm5146-vs-lm5116

器件型号:LM5146
主题中讨论的其他器件: LM5116

您好!

我可以要求提供 LM5146和 LM5116之间的比较表吗? 我可以看到 LM5146具有更高的精度(1%对1.5%)、我想知道其他的区别、以便为客户推荐合适的器件。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ella  

    我们鼓励客户使用新的 RTM 器件、在本例中是 LM5146。  我通过电子邮件向您发送了一份比较表。  

    - EL