This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:降压转换器变热、电感器发出敲击声

Guru**** 2812325 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204863/lm5116-buck-converter-getting-hot-and-inductor-making-knocking-sounds

器件型号:LM5116

各位专家、您好!  

我创建了一个额定输入电压小于100V、输出为5V @、大约7A 的小型降压转换器。

降压转换器可实现小于1A 的低电流、但如果拉出更多电流、PCB 会变得非常热、包括 LM5116变热、而电感器会开始发出敲击声。  
您能帮助我进行故障排除吗?

以下是原理图和电路板布局:

e2e.ti.com/.../LM5116pdf.pdf



谢谢你。

Mo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mohammed  

    你首先 必须找到什么导致敲门声。 这可能是由1) TSD 2)电流限制3)不稳定性引起的  

    1)显示器 VCC。  

    2) 2)捕获电感器电流波形

    3) 3) 捕获电感器电流波形。 如果出现任何振荡、则在降低交叉频率后重新测试。 使用0.1 x RCOMP 和10 x CCOMP。

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4) 4)在短接 SS5P10-M3/86A 后、请重新测试

    谢谢  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric。 您认为二极管可能是导致这种情况的原因吗? 这背后的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mohammed  

    请在测试准备就绪后分享您的测试结果。 如果可能、请分享一些波形。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Eric、我能够通过为 VCCX 输出供电来解决 LM5116过热问题。 现在、IC 的运行情况很好。 现在、唯一剩下的问题是电感器仍然变热。 它会尽快达到100C 以上。 您能否建议简单的故障排除步骤。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、谈论电感器、我使用了 TI 的2个设计工具、两者似乎相差很大!  
    LM5116快速启动指南建议使用4.8uH 的电感器(我正在使用但过热):

    但 webench 工具的输出电感值为47uH、是另一个工具的10倍! 您能否推荐使用哪个电感器以及哪个工具是准确的?


    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mohammed  

    很高兴听到您解决了第一个问题。 看起来是由1) TSD 引起的。

    您得到的是4.8uH、因为您输入了80%的纹波比。 请尝试使用典型值为25-30%的器件。  

      

    有关更多详细信息、请参阅数据表的第8.2.2.3节。  

    - EL