This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92381:我们是否具有可支持9V~32V 的降压/升压 LED 驱动器?>24.4V LED 灯串?

Guru**** 2508405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92390, LP8864-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198222/tps92381-do-we-have-buck-boost-led-driver-to-support-9v-32v---24-4v-led-string

器件型号:TPS92381
主题中讨论的其他器件:TPS92390LP8864-Q1

专家、您好!

我们是否有可以支持 降压/升压 LED 驱动器9V~32V -> 24.4V 条件的解决方案? 其他条件如下所示、谢谢!

应用: ARHUD LCD 背光

电流容量:0.6A

每串电压:6.1V

LED 系列: 4件(24.4V )

需要 AEC-Q100规格

占空比最大/最小值需要大于1000。

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    很抱歉、我不完全理解为什么4pcs LED (24.4V)会导致每个灯串6.1V 电压? 您是否真的将 LED 正向电压表示为"每串电压"?

    如果是、我推荐 TPS92390、可以将其设置为 SEPIC 模式、以实现降压或升压功能。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的回复。 每个灯串的电压意味着 VLED 每次。 客户有以下两个问题。 你能仔细检查一下吗? 非常感谢!

    我们是否有适用于 TPS92390 LED 驱动器的 SEPIC 拓扑参考设计?

    2.当拓扑切换为降压模式时、电压是否会回流?

    此致、

    安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我是电力工程部门、对不起、我想问一下 TPS92390 IC 是否可用于 AEC-Q1000。 关于汽车零件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wade_su、

    您可以参考 LP8864-Q1、其规格与 TPS92390相同、但用于汽车应用。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    您是否有符合 AEC-Q 标准且具有降压和升压功能以及0.1%至99%的 PWM 输入占空比的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、wade_su:

    规格要求是否与提及的第一个主题相同?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    是的、但我没有看到您有降压功能、只有升压功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、wade_su:

    您可以在 SEPIC 模式下设计 LP8864-Q1、以实现降压/升压功能。

    Br

    帕特里克