主题中讨论的其他器件:BQ79600-Q1、、 BQ79616
您好、TI 团队:
我们将 通过基于 SPI 的桥接器件 BQ79600-Q1将 BQ79616-Q1与 MCU 进行集成。 我们面临 AFE 未响应自动寻址命令、但 BQ79600可正确响应的问题。
1)唤醒 ping
2) 2) 单个器件写入 BQ79600-Q1 control1 [SEND_WAKE]= 1
3) 3)将堆栈写入00至0x0343至0x034A
4) 4) Brdcast 01至0x0309
5) 5)单个器件写入 BQ79600-Q1 0x0306=00
6) 6)将单个器件写入 BQ79616-Q1 0x0306=01
7) 7)单器件写入 BQ79616-Q1 0x0308 = 03
8) 8)单个器件读取到 BQ79616-Q1 0x0306
9) 9)单个器件按照预期读取到 BQ79600-Q1 0x2001、应答 BQ79600-Q1为0x14。
请告诉我们问题可能出在何处、因为我们一些设计的 PCB 会正确响应、而在其他情况下则只有 BQ79600-Q1响应。
此致、
索马亚