This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:有关寄存器集的许多问题

Guru**** 2813915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205740/bq27426-many-questions-about-registers-set

器件型号:BQ27426

尊敬的 TI 工程师:

有一些与寄存器设置相关的问题、请帮助我回答:

1、子类 ID:80,偏移:7  

启动此等待时间的条件是什么?

2、子类 ID:80,offset:18

更新 Ra 表的条件是什么?

3、子类 ID:80,偏移:22

取消睡眠模式的条件是什么?

获取 OCV 的条件有哪些?

4、子类 ID:80,offset:24

・执行哪种测量以及如何设置 QMax?
・OCV 测量的条件是什么?
・OCV 测量成功/失败的标准是什么?
・OCV 测量失败的情况有哪些?
当 OCV・在特定时间段内未成功时、QMax Max Time 是否是强制执行 OCV 测量的条件?
・如果在 Qmax Max 时间过后 OCV 测量仍失败、可以考虑哪些问题?

5、子类 ID:80,偏移:48

内部电阻测量启动条件是什么?

6、子类 ID:80 μ V,:57

如果在计算放电容量时电流负载超过此设定值、是否应将电流负载替换为 Max Sim Rate 以计算放电容量?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1: OCV 等待时间:当监测计进入休息状态时,它会等待到这个时间结束,然后再测量电压稳定性以更新 OCV。

    #2:这是 Ra 更新的筛选器。 测量仪表筛选 Ra 值:RaNew =(RaFilter * RaOld +(1000 - RaFilter)* RaMeasured)/ 1000。

    #3:要唤醒的样本:这是测量仪表确定电压稳定性所需的样本数(在短暂唤醒以检查电压是否稳定后)。 这段时间内的电压总和必须位于先前样本达到唤醒时间的电压总和的"Delta Voltage"范围内、才能符合 OCV 的条件。

    #4:QMax Time 是最长的放松时间、经过此时间之后、无论电压稳定性如何、监测计都将鉴定电压测量值以进行 QMax 更新。

    #5: ResRelaxTime 是一个时间常数,用于在仿真中调整电芯电阻,以考虑瞬态负载的电芯行为。 它会通过使用 ReRelaxTime 作为修改后的时间常数的指数函数来衰减电池电阻并消除衰减。

    #6:电量监测计将放电模拟限制为此速率。 Max Sim Rate 应设置为涵盖典型平均高负载的速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好,谢谢!