This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568231:VREG5电容器

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206077/tps568231-vreg5-cap

器件型号:TPS568231

您好、

由于尺寸限制,是否存在对 VREG5使用2.2uF*2而不是一个0.47uF 的问题?

此致、

阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allan, 这是可以的,推荐真正的价值(降额后)>2.2uf.