This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:电源输入电路配置

Guru**** 2504115 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205728/tps53353-power-input-circuitry-configuration

器件型号:TPS53353

尊敬的 TI 团队:

我们正在设计新的 LED 控制器板。 根据要求、电路板应支持5V 至12V 电源输入。 但是大多数的 LED 灯板可以在5V 电压下工作。

我们可以使用降压转换器从较高的电压中获取5V 电压。 但是、当电路板由5V 电源供电时、将如何处理此问题。 TI 代表建议使用 TPS53353器件、但对该器件的处理方法不清楚。

此外、单个条带需要5A 电流、因此 IC 应能够提供至少20A 的电流。

请求您帮助我为此找到解决方案。

此致、

H·克里希南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您将稳压到5V、而输入电源电压接近5V、则可能会在输出端看到压降、因为器件正在达到其最大导通时间、VIN 越接近 VOUT。 我建议现场与降压/升压转换器团队联系。

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Celeb,

    是的。 我们也认为降压-升压转换器可能是更好的解决方案。 我来咨询一下降压-升压团队。

    此致、

    H·克里希南