This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24030:具有 ESP32-Wroom-32E 的锂离子或锂聚合物供电电路

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24030
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203087/bq24030-li-ion-or-lipo-powered-circuit-with-esp32-wroom-32e

器件型号:BQ24030

大家好!

我有一个项目需要通过锂离子或锂聚合物电池供电。 我从未设计过具有电池及其管理功能的 PCB。  

PCB、uC 或其它带有3.3VDC 的 IC (GNSS、电流限制器等)上的所有物件

它应该像这样工作、

-有电源时,它应该为电池充电,并为 ESP32和 GNSS 接收器供电。

-如果电池充满电,它应该切断电池充电。  

-如果没有电源,它应该从电池供电。  

我需要使用容量为-8000mA 的电池、很难找到大容量电池。 是否可以将18650 - 2000 (3000) mAh 电池与 BQ24030并联、用作1S3P 或1S4P?

我无法理解 OUT 引脚的输出电压。 是否应该使用稳压器?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hikmet、

    欢迎使用 E2E!

    您选择的是电源路径充电器、因为您希望在有适配器时为电池充电、而在没有适配器时由电池供电。  

    对于 BQ2403x、可以在第3页第7节的器件选项表中找到 OUT。 现在、当您说" PCB 上的一切... 3.3V 直流供电"、您是说您是通过设置为3.3V 的外部电源为整个电路板供电、还是您连接到电路板的适配器类似于 USB (您输入到电路板的电压和电流是多少?)?  

    您希望以多大的充电电流为电池充电? 这些是一些高容量电池、因此使用 BQ2403X 器件等线性充电器件可能需要一段时间。

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、为了快速充电、我应该使用开关模式吗?

    我们有2个不同的输入、一个输入的电压范围是9-18VDC、另一个是 USB 端口。  

    我们可以在为 IC 充电之前添加电压稳压器、范围为9-18VDC。  

    如果您建议使用开关模式、您能否提供器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hikmet、

    您可以查看 BQ2579X 系列。 这些器件可以以更高的速率充电、并且可以处理更高的电压输入。  

    如果 您对该系列中的任何器件有任何问题、请随时开始开发新主题。