主题中讨论的其他器件:UCC21710、 UCC21732
我们正在使用4引脚 TO-274 SiC MOSFET、似乎没有一个可以进行过流检测的 TI 隔离式栅极驱动器芯片。 就3引脚晶体管而言、这很简单、但在4引脚晶体管上、我们认为我们应将 OC 引脚连接到分流器的正极侧、而不是连接到源极引脚的负极侧、而是连接到分流器或电源接地端。 这是因为栅极驱动器上的 COM 引脚现在连接到开尔文引脚、而不是电源接地。
几年前曾有一篇文章提到了 UCC21732QDEVM-025评估板的 SLUUBX2B 用户指南、但该板需要一组额外的组件来镜像电压信号。
是否有 TI 栅极驱动芯片可用于在不使用所有这些额外电路的情况下对4引脚晶体管执行过流检测?我们遗漏了吗?
谢谢
戴夫