This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:用于 USB3.1和 DP1.4交换机的 TUSB544配置

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB544, TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204715/tusb544-tusb544-configuration-for-usb3-1-and-dp1-4-switch

器件型号:TUSB544
主题中讨论的其他器件: TUSB1044

你好,大卫和扎赫

感谢您对 TUSB544的支持。 我已经和客户沟通过 TUSB544的应用、还有一些问题。

应用:用于智能手机 USB 端口以增加信号。 USB 端口将通过显示链路自动识别 USB 模式或 DP 模式

问题:

1.如果不使用我们的转接驱动器、USB 端口会通过显示链接自动识别 USB 模式或 DP 模式、如何 在使用 TUSB544时自动进行识别。 来实现 ZVS、该怎么办?  HPDIN 是否用于切换 DP 和 USB? HPDIN 引脚如何工作、 它是否可以连接到 C 型 PD 控制器的常规 GPIO?

 

2.我发现 CTLSEL 寄存器可以配置 USB 模式和 DP 模式启用。 如果 值 为0x10、这是否意味着只能在 DP 模式下使用? 当处于通过显示链路进行 USB 和 DP 开关的情况时、如何配置此寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在方框图中、电话 USB 接口是否是可以支持 USB 和 DP 交替模式的 Type-C 端口?  

    他们是否在尝试将 TUSB544设计为在手机和显示屏之间连接有源电缆、且两端都是 Type-C 插头?

    谢谢

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    这是一个可以支持 USB 和 DP 的 Type C 端口、他们尝试使用 TUSB544、仅用于 通过两端的 Type-C 插头实现电话和显示屏之间的信号增强。

    您可以帮助回答我的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    我想再补充客户的两个问题。

    1如果我在连接 USB 电缆时(在检测 USB 的代码中)启用和配置 tusb544而不是在连接电缆之前,那么 usb3.0功能不好,为什么?

    2如果使用 i2c 模式、则必须通过软件手动判断和处理 flip config 或 usb3.1/DP 更改等问题? 它不能根据实际的 USB 或 DP 连接操作自动翻转或自动更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3都由硬件通过 GPIO 模式而不是 I2C 模式控制可以满足我们的需求?

    对于 DP 功能来说、如果翻转配置时间晚于 OTG 模式重新编码、DP 的时间序列是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要在 Type-C 插头的两端都有一个 PD 控制器的 TUSB1044。 一个 PD 控制器将与电话协商、第二个 PD 控制器将通过 CC1/2线路与显示器协商、然后相应地配置 TUSB1044。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    感谢您的帮助、正如我们在会议上沟通过的、TUSB544无问题