This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141-Q1:3.3V 稳压器

Guru**** 2506905 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201523/lm5141-q1-regulator-for-3-3v

器件型号:LM5141-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5146LM5148

您好、专家!

你好! 我们需要您在下面提供有关客户咨询的帮助。

在客户的设计中、Vccx 引脚通过10k 电阻器连接到 GND。 他们使用此稳压器产生3.3V 电压。

您能帮助我们解决有关该引脚上发生的电压的详细信息吗? 当稳压器启用时、它们在该引脚上是否具有3.3V 电压?

请帮助确认。 谢谢你。

此致、

乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    如果不使用 VCCX 引脚、应将其连接到 GND。 否则、连接到5V 偏置轨。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

     使用10k PD 电阻器是否会产生任何后果? 这是什么?

    另一个问题是、引脚16上是否可测量特定电压?

    再次感谢您的确认。

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    如果 VCCX 引脚上有任何泄漏电流流入10k 电阻器、会提高该引脚上的电压。 如果电压超过4.3V 的上升阈值、它将从 VIN 关闭 VCC 稳压器。 但是、我怀疑0.43mA 会流动、因此风险很小。

    引脚16为 VCCX。 如前所述、它通常连接到 GND 或从外部供电。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    这是客户的另一个问题。

    我有一个关于 PIN15 VIN 的问题。 PIN15额定绝对最大额定值为70V。 当我们超过该70V 电压时、可能会发生什么情况? 此器件会有什么行为? 是接地短路、低欧姆阻抗、高欧姆阻抗、还是开路?

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    70V 并不是硬性限制、实际击穿电压更高。 短期瞬变可能是可以的、尤其是当 VIN 引脚上有 RC 滤波器时。 但是、我们通常不建议超过绝对最大额定值。

    请看一下用于实现更高输入电压的 LM5148 80V 控制器或 LM5146 100V 控制器。

    此致、

    时间