This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C3-Q1:如何选择 CSENSE 和 CINJ 值?

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202617/tpsf12c3-q1-how-do-we-select-csense-and-cinj-value

器件型号:TPSF12C3-Q1

大家好、  

  1. 我们如何 确定 CSENSE 和 CINJ 值?  
  2. 我们如何确定 RG、CG1和 CG2值?  
  3. 什么是数据表公式(1)中显示的 GAEF? 我们应该参考快速入门计算器上的哪个参数?

此致、
大内町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ochi-San:

    1. Csense 通常为680pF。 这可在 SENSE 引脚上提供合理的交流振幅、并使 INJ 引脚的线路纹波产生足够的衰减。 Cinj 通常为4.7nF、但也可以更高、例如10nF、22nF (还取决于允许的泄漏电流规格)。

    2. Rg、Cg1和 Cg2可设置增益、通常不修改。

    3. Gaef 是 AEF 环路增益。 它绘制在快速启动文件中。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:  

    1. Csense 通常为680pF、 这可在 SENSE 引脚上提供合理的交流振幅、并使 INJ 引脚的线路纹波产生足够的衰减。 Cinj 通常为4.7nF、但也可以更高、例如10nF、22nF (还取决于允许的泄漏电流规格)。

    4) 4)如何使用680pF 计算 SENSE 引脚处的交流振幅?

    5) 5)对于每个 Cinj 值、我们如何估算 Cinj 泄漏电流?

    此致、
    大内町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi-San,

    您可以使用 PSPICE 或 SIMPLIS 模型来检查检测引脚上的交流振幅。 第一级高通滤波器是检测电容器和10kΩ 电阻器。

    50Hz 或60Hz 时的泄漏电流为 Vac*2*Pi*FAC*Cinj。 但请注意、该工频电流可能会流入 VDD 电源、而实际上不会流向 GND。

    此致、

    时间